This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:天线端口上的电压

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: RI-STU-MRD2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/806203/mrd2evm-voltage-on-antenna-port

器件型号:MRD2EVM
主题中讨论的其他器件:RI-STU-MRD2

您好!

阅读微读取器 RI-STU-MRD2的参考指南、可以看到有关天线端口可能存在的危险电压的安全警告。 您能否提供有关电压限制的一些详细信息。

我想确保我们系统的安全性。 此外、我需要通过多路复用器传递天线连接、因此需要一些电压和电流规格来选择多路复用器。

谢谢、

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    该设备的常用专家现在已不在办公室、我已将您的问题发送给另一位工程师、我正在等待他的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    这是我收到的反馈:

    MRD2的功率级驱动一个串行谐振电路。
    半桥驱动器在电源电压和接地之间切换电压。
    全桥驱动器在两倍电源电压之间切换电压。
    电感(以及电容)上的电压会增加 Q 因子。

    因此、天线处的电压(或电感)会变得比电源电压高得多。

    例如、对于全桥驱动器、电源电压为5V、Q 因数为10
    天线电压的计算公式如下:
    Vant = 2*5*10 = 100Vpp。