This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:PCB 布局圆形天线设计

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/806169/rf430frl152h-pcb-layout-circle-antenna-design

器件型号:RF430FRL152H

您好!

我已经使用 rf430frl152h 来设计 NFC 器件、这里有一些信息和问题。

我设计了圆形的 PCB 天线、信息如下

N =匝数= 6
R =线圈半径= 12.3 mm
μo =电磁磁导率= 1.2566370614…×10−9 H/mm
μR =相对磁导率= 0.9996
W =布线宽度= 0.3556 mm
T =布线厚度= 0.035mm

计算时、天线的电感将为1.956uH。

对于13.56MHz、我计算了谐振电容器、得到的值为70.429pF。

我在 rf430frl152h 的引脚1和引脚2之间并与 PCB 天线并联放置35pF 电容器(内部电容器为35pF)、但它不能正常工作。

我的问题如下、

是否需要将 PCB 天线迹线控制为50欧姆阻抗?

2.我的计算是否有错误?

3.如何通过硬件提高 NFC 标签的灵敏度?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    计算结果不错、但遗憾的是、仅凭计算即可得出估算值。 实际电感将与计算结果相差足够大、只需依赖数学运算就可以避免调优。 您需要使用频谱分析仪来测量线圈的电感、如我们的天线设计指南 www.ti.com/.../sloa217a.pdf 中所述
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    另外重要的是、如果电感实际上接近您的计算值、您的电感值将高于建议值。 在 µH 天线时、理想情况下目标线圈电感为1至1.5 μ H。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的建议。

    我从 TI 解决方案获得的信息表明、1~2 μ H 之间的电感很好。

    因此、它可能在1至1.5 μ H 的范围内。

    我将尝试找到测量实际电感/的仪器

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    另一个问题:
    PCB 布局天线是否需要在布线上以50欧姆阻抗进行控制?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    否、它不会影响电感、迹线宽度和匝数等、但不需要这样做。 只需测量正确的电感、然后施加适当的电容即可。