请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 您好!
我已经使用 rf430frl152h 来设计 NFC 器件、这里有一些信息和问题。
我设计了圆形的 PCB 天线、信息如下
N =匝数= 6
R =线圈半径= 12.3 mm
μo =电磁磁导率= 1.2566370614…×10−9 H/mm
μR =相对磁导率= 0.9996
W =布线宽度= 0.3556 mm
T =布线厚度= 0.035mm
计算时、天线的电感将为1.956uH。
对于13.56MHz、我计算了谐振电容器、得到的值为70.429pF。
我在 rf430frl152h 的引脚1和引脚2之间并与 PCB 天线并联放置35pF 电容器(内部电容器为35pF)、但它不能正常工作。
我的问题如下、
是否需要将 PCB 天线迹线控制为50欧姆阻抗?
2.我的计算是否有错误?
3.如何通过硬件提高 NFC 标签的灵敏度?
谢谢。