This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:物联网网关和互联网接入

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/805650/cc3200mod-iot-gateway-and-internet-access

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3200

大家好、

我正在开发物联网应用、我的目标是使用 ZigBee 构建网状网络(可能是)。 所有终端设备都应能够连接到网状节点。

最终目标是提供终端设备的互联网接入、为此、我认为我必须有一个 WiFi 网关、它使用 GSM/GPRS 连接到互联网并提供终端设备的互联网接入。

在搜索网络时、我遇到 了 CC3200MOD

感谢您提供有关此内容的更多信息、以了解它是否符合我所寻求的目的。

此外、对于芯片的一些问题、

我对该芯片的理解是、它充当接入点。 连接的 MCU 可以配置用于建立连接的策略和安全参数。 根据配置、它接受与其他设备的连接、进而提供互联网访问。 我认为、MCU 只需配置参数、它在数据路径中不起任何作用。 即、一旦建立连接、终端设备的数据访问就会无缝进行、并且 MCU 不会发挥任何作用。 我的理解是否正确?

2.您是否在 SDK 中提供协议栈和驱动程序?

2.这款芯片是适合网状网络应用的套件吗? 你有什么建议吗?

3.在选择 ZigBee 节点时,您是否有任何进一步的建议?

期待您的快速响应!

TIA。

谢谢

/马力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HP:

    如果您使用的是两种协议(Wi-Fi 和 Zigbee)、我建议您查看我们的 CC3220S 模块、它是 SimpleLink MCU 平台的一部分。 这是一个跨不同无线产品的通用软件平台、因此您可以更快地进行开发。 请注意、CC3200器件是我们较早的第一代器件中不在此平台上的器件的一部分。 如需了解有关 SimpleLink SDK 平台的更多信息、请访问 ti.com/simplelink

    CC3xxx 器件可用作基站或接入点、但 AP 模式下的功耗会更高。 您可以通过 UART、SPI 等连接到 Zigbee 器件

    2. CC32xx 在我们的网络处理器中集成了 TCP/IP 和互联网堆栈、用户可通过主机驱动程序访问这些堆栈。 您可以在 SimpleLink Academy 上找到 CC32xx 器件的基本概述:http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANkGhhEkpfMuOBJ20Qo2Jw__fc2e6sr__LATEST

    2A。 SimpleLink Wi-Fi 器件不支持 Wi-Fi 网状网络。 您是指 Zigbee 网状网络吗? 我们确实提供了一个 Wi-Fi +低于1GHz 网关示例以及 CC3220、您可以从 该示例开始:http://www.ti.com/tool/TIDC-01002

    我们的 SimpleLink MCU 平台具有支持 Zigbee 的 CC1352和 CC2652器件。 您可以在 ti.com/zigbee 上查看它们

    此致、

    Sarah