This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:使 DESFire 示例适应 Plus 标签

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/805432/trf7970a-adapting-desfire-example-to-plus-tags

器件型号:TRF7970A

`StatusCode`和`AesCommand`的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    这些来自 MIFARE DESFire 规范、我们无法对此进行评论、因为这些规范在 NDA 中涵盖。 您必须联系 NXP 以获取信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 但是、我是否还需要他们对空白 MIFARE Plus 标签进行身份验证? 有关我应该如何处理它的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    我之前没有使用过 MIFARE Plus、因此我不确定自己、这些问题需要提交给标签供应商 NXP。 如果您详细了解了需要做什么、并对如何使用 TRF7970A 进行这些操作有疑问、我们可以为您提供帮助、但除此之外、我们还不在 TI 方面提供支持的范围内。