主题中讨论的其他器件: TRF7970A、 MSP-EXP430G2ET
大家好、我叫 Hyung。
我正在使用 RF430FRL152H 和 MPS430G2553 + TRF7970ABP 创建定制板。
与 NFC 配合使用的 RF430FRL152h 定制板将通过光传感器接收 LED 灯、并将数据发送到主套件 MPS430G2553 + TRF7970ABP 并将其发送到 PC 以进行显示。 我们将在 Matlab 中显示数据。
为此、我们知道您需要输入 TRF7970A 命令。
------------------
命令:0108000304FF0000响应:TRF7970A EVM
命令:010C00030410002101020000响应:寄存器写入请求
命令:0109000304F0000000响应:AGC 切换
演示模式的顺序:
----------------------------
设置 RF430FRL152H 虚拟寄存器(写入块1、2、0)
命令:01130003041802210100000000000000000000000000响应:请求模式[00]
命令:01130003041802210211100800000000响应:请求模式[00]
命令:01130003041802210007010100400000响应:请求模式[00]
读取 ADC 数据(读取块9)(ADR 0xF8B0 - 0xF8B4)
命令:010B000304180220090000响应:请求模式[00D027DC266C25FFFFFFFFF]
--------------------------------------------------------------------
我在 Termite.exe 中输入了 commnad、但没有发生任何事情。 我在另一台 PC 上尝试过它、但问题未得到解决。 原因是什么?.. TT
此外、我在 TRF7970 EVM 控制中尝试过它、但它也无法正常工作。
MPS430G2553 + TRF7970ABP 有问题吗?
我随附了 Termite.exe 设置和 TRF7970 EVM 控制的屏幕截图
谢谢你。