This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:如何在 PurePath 中将四个从器件连接到一个主器件?

Guru**** 2538520 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/805360/cc8531-how-to-connect-four-slaves-to-one-master-device-in-purepath

器件型号:CC8531

我最近对 PurePath (CC8531)的使用有一些疑问

具体情况如下。

该文档(CC85xx 系列用户指南)说,CC8531可以使用4个通道,一个主器件最多可以连接四个从器件。
因此、我尝试将具有上行(立体声麦克风)的从器件连接到具有下行(立体声耳机)的主器件。
目的是将声音从从属设备的麦克风输出到主设备的扬声器。
我无法听到主设备中的任何声音。 如果我使用下游(立体声麦克风)设置主设备、我可以在 主设备中听到从设备输入的声音。
但是、我可以在 PurePath 无线配置器的无线电菜单中最多将从器件的最大计数设置为2。

最后,我的问题是:

主设备仅接收从设备发出的麦克风流、并将声音输出到主设备的扬声器。
从器件只向主器件发送麦克风信号。  我能否将主设备设置为仅接收从属设备的麦克风并将声音输出到主设备的扬声器?

2.我可以将主设备设置为下游的最大从设备计数为4 (立体声麦克风)吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Inseob、

    要能够将具有上游音频的4个从设备连接到单个主设备、必须使用单声道麦克风。 主配置必须为"4ch 输出基站"。 主器件不会混合音频、必须在 CC85xx 外部处理。

    此致、
    Fredrik