This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRXEBK:Packet Sniffer sniffing SimpliciTI 问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/804408/smartrftrxebk-packet-sniffer-sniffing-simpliciti-issue

器件型号:SMARTRXEBK
主题中讨论的其他器件:CC1101SimpliciTI

大家好、

我将 SmartRF-TRXEB PCB 修订版1.5与 CC1101和数据包监听器应用一起使用、以便从我正在使用 SimpliciTI 开发的网络中监听 SimpliciTI 协议数据包。 当 SimpliciTI 无线电设置为默认值(2-GFSK、902MHz、250kbaud、540kHz Rx 滤波器、200kHz 通道间隔、  127kHz 偏差、通道20、曼彻斯特禁用、30/32同步、前导码计数4、 直流滤波器禁用)。 但是、如果我将无线电设置更改为直流滤波器使能、并将调制更改为2-FSK (在 SimpliciTI 器件和监听器中都是如此)、则我的 SimpliciTI 器件会正常通信、但监听器不会选择任何数据包。 如果我继续使用2-GFSK 并启用直流滤波器、SimpliciTI 器件也会停止通信、监听器仍然看不到任何内容。 基本上、如果 DC 滤波器被禁用、监听器只能监听我的数据包。 对此有什么想法吗? 为什么会这样?

谢谢。

电源 我使用以下对讲机设置:

2-FSK、20kHz 偏差、38.4kBaud、120kHz Rx 带宽、150kHz 通道带宽、 曼彻斯特禁用、30/32同步、前导码计数4、启用直流滤波器、4通道

2-FSK、50kHz 偏差、100kBaud、250kHz Rx 带宽、300kHz 通道带宽、 禁用曼彻斯特、30/32同步、前导码计数4、启用直流滤波器、2个通道

2GFSK、127kHz 偏差、250kBaud、540kHz Rx 带宽、400kHz 通道带宽、 曼彻斯特禁用、30/32同步、前导码计数4、直流滤波器禁用(不支持启用)、1通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在使用 SmartRF Studio 测试您的设置、这些设置没有任何问题。
    请首先在 SmartRF Studio 中测试您的设置、并确保设置正常。 当您有可正常工作的设置时、您可以将其导出到 SimpliciTI 应用程序中。 不确定运行 SimpliciTI 应用程序的硬件、但如果您也可以将此硬件连接到 SmartRF Studio、最好确认新设置在所有器件上和所有器件之间都能正常工作。
    如果在使用 SmartRF Studio 时所有器件都可以通过新设置相互通信、但无法从 SimpliciTI 应用程序与监听器进行通信、则需要检查 SimpliciTI 应用程序中是否没有设置被覆盖。
    BR
    Siri