This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560B:在 Kinetis K60处理器中集成 BT 堆栈

Guru**** 2580075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/803906/cc2560b-integrate-bt-stack-in-kinetis-k60-processor

器件型号:CC2560B

您好!

我们计划在设计中使用 Panasonic 的 ENW89823A3KF BT 模块、为 Android 设备提供 BT 连接。 该模块具有 TI 的 CC256x BT 控制器。
我们的主机控制器将通过 UART 与此 BT 模块进行交互、它是 NXP 的 Kinetis K60。
根据我们对堆栈的了解、需要将堆栈集成到我们的主机控制器中。 请确认。 如果是、如果我们仅使用 SPP 之类的基本配置文件、则对相同配置文件的大致存储器要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI Bluetopia 栈具有可删除不需要的模块的灵活库选项。 我没有最新版本的内存要求编号。 但是、您可以为 MSP432等 MCU 采用 TI Bluetopia 栈、构建并检查映射文件以了解存储器要求。 对于 Kinetis K60的自定义集成、我建议使用"cloud2gnd"进行检查。

    谢谢