This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H GUI 界面:无法从器件读取

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/802104/rf430frl152h-rf430frl152h-gui-interface-could-not-read-from-device

器件型号:RF430FRL152H

你(们)好 我是 Minhyung。
我将使用 RF430FRL152H 和 MCU 构建一个定制器件、该器件将驱动两个 LED 并通过 Ligthsensor 接收输出。
首先、我们将每个芯片放在 PCB 上、然后在试验电路板上进行测试电路。 天线通过将其分离来使用 RF430FRL152HEVM。 由于工作原因、VDDSW:1.5V、VDDH 2.1V 工作正常。 但是、当我使用 GUI 检查连接状态时、我会收到一条错误消息"无法从器件读取"。 问题是什么?

如果连接了 LED、VDDH 将降至1.8V。 这是否相关?

随附了电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minhyung、

    我会首先尝试尽量减小电路、并断开所有附加电路、例如 MCU、LED 等

    正如您所写的那样、电压正常、因此这是一个很好的基极。
    您使用的 RF430FRL152H 器件是新的(从未编程)器件吗?
    如果不是、也可能是内存损坏或包含错误代码的情况。
    新交付的器件经过预编程、应响应 ISO15693命令。

    您还可以检查启用 NFC 的智能手机是否能够检测到您的设备。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helfried:

    感谢你的答复。 感谢您的帮助、我解决了这个问题。 你的意见是对的。 我的芯片已编程、因此我更换了新的芯片。

    但是、当 VDDH 引脚连接到 MCU 时、它仍然无法正常工作。 我检查了 LED 的电流。 它非常高。 我将一个电阻器连接到 LED、最终工作正常。

    我认为 LED 侧的电流过大会导致 NFC 通信失败。

    您认为造成这种情况的确切原因是什么? 我对你的意见很好奇。

    此致、
    Minhyung