This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:申请 CC8530 FCC 认证帮助

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/802048/cc8530-request-for-help-to-cc8530-fcc-certification

器件型号:CC8530

尊敬的专家:

我们的客户正在处理 CC8530射频认证。

FCC 认证内容中有与跳转相关的内容。

现有的 FCC 结果报告仅提及非跳跃方法、这使得创建文档变得很困难。

FCC ID:ZAT85XXCC2590EM / IC ID:451H-85XX2590EM

我有以下内容。 如何填写表格?

感谢你的帮助。

BR IK。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

您的回复中提到的“修改过的 OPE”并不能满足我们最初的担忧。  例如,修订版操作说明(“德州仪器(TI)–CC85xx 的自适应跳频和其他共存机制”)的第38至49页中似乎没有包含任何措辞,说明通道的使用情况相同,如下面第5项所要求的那样。  此外、我们请求了几个跃点序列的样本、但提供的示例似乎没有显示跳频的任何假随机分配。  此外、不存在显示系统接收器匹配带宽并与主发送器保持同步的能力的验证。

请了解、对于非蓝牙器件、我们必须提供 DSS 设备分类下的跳频发送器的完整文档。  但是、如果有 KDB 查询和响应明确证明 FCC 已经审查并批准了此特定芯片设计和操作参数、那么我们肯定会在技术审查中考虑这一点。

为供您参考、我们将保留与原始电子邮件信函相同的下表。

 

跳频扩频系统运行要求:

  1.  

描述是否以传统方式使用编码信息对载波进行调制、从而导致射频能量沿载波的常规传播(注意: 仅为满足(a)(1)段 TX/RX 带宽要求而采用无用调制的系统不符合2.1节的意图)

 

  1.  

提供几个跃点序列(至少两个)的示例。  每个序列必须具有最小跳数(即通道更改的最小数量)、例如8到15个通道更改。

第一跳序列:

第二跳序列:

  1.  

提供有关如何生成 pseudorandom 跳序列的说明

 

  1.  

描述跳频的近端分布如何随机出现

 

  1.  

描述长期分布在跳集上的平均分布情况。   

(注意: 每个单独的 EUT 必须满足要求、即其每个跳频通道平均使用相同的要求(例如、每个新的传输事件在之前传输事件中使用的最后一个通道之后的跳频序列中的下一个通道上开始)。 序列的长期分布必须一致(即、等概率质量函数)、并且一旦随机生成所有通道数、所有通道的选择概率必须相等。)

 

  1.  

描述顺序跃点如何在跃点集中的变化方向和幅度上随机分布。

 

  1.  

系统接收器输入带宽-描述相关接收器如何符合其输入带宽(RF 或 IF)与传输信号带宽相匹配的要求。

 

  1.  

系统接收器跳频功能-描述相关接收器如何能够在与传输信号同步的情况下移动频率。

 

  1.  

描述当发送器呈现连续数据(或信息)流时、由发送器和接收器组成的系统如何设计为符合本部分中的所有规定。

 

  1.  

描述采用短传输突发的系统如何符合跳频系统的定义、并将其传输分配到本部分指定的最小跳频通道数

 

  1.  

描述 EUT 如何符合其无法与其他 FHSS 系统协调的要求、以避免多个发送器同时占用单个跳频。

 

  1.  

符合载波频率分离要求

 

  1.  

符合最小跳频数要求

使用多达18个通道

  1.  

符合占用时间(驻留时间)要求

0.275ms (接通时间)

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kook、

    PPW 不符合 FCC 的 FHSS 要求、必须获得其他类型的宽带调制认证。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik:

    感谢你的答复。

    但是、我不太理解。

    我的其他问题如下。

    1.您是否意味着全部14项不适用? (我是否无法填写任何列表?)
    2.其他类型的宽带调制意味着什么?
    3.我可以获得其他帮助吗?

    BR、IK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 IK、

    如您在此处所见 :apps.fcc.gov/.../FTSSearchResultPage.cfm ,设备可通过 FHSS (跳频)或 DTS (数字传输系统)认证。 PPW 属于后一类。 因此、您发布的问题不适用于 PPW 器件。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik:

    感谢您的详细描述。
    这是很多帮助。

    如果我有任何其他问题、我将再次发布这些问题。

    谢谢你。

    黑色 IK