This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:三态时的 GPIO 源特性

Guru**** 2521030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/801600/cc2510-gpio-source-characteristics-when-tristated

器件型号:CC2510

当三态时、CC2510 PIO (高电流、例如 PIO1_1和正常 PIO)是否有一个相当简单的等效电路?  我知道它们的阻抗相对较高、但是否仍有寄生 D-S 二极管?  此外、还有 ESD 保护二极管、但我假设它们通常传导太远、因此无关紧要。

也许只是针对引脚另一端的东西没有尝试驱动它的时间的戴维南等效近似值?

问题的原因是、在某些情况下、另一端的器件将通过处于三态的2510 PIO 断电、我们可能需要担心一些泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    三态输入引脚必须始终在器件外部正确端接。 如果输入悬空至中间轨、则会有大量泄漏电流进入缓冲器。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Fredrik。 不是我想要的答案、而是我需要的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我无法提供你想要的答案,但我很高兴我能提供你需要的答案:-)