This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF430CL330H

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00721, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/801051/rf430cl330h-rf430cl330h

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件:TIDA-00721

大家好!

我有 RF430CL330H (TIDA-00721标签传感器)、我可以使用外部读取器检测标签、但当我尝试使用电话时、根本没有检测到!

手机是 HTC One M7、我使用了 NXP TagInfo、NFC TagInfo 等不同的应用程序。 但其中没有人在工作!

我还使用了支持 ISO15693并被读取器和手机检测的其他类型 NFC、但是手机未检测到 RF430CL330H (ISO14443-B)!

您能不能向我建议使用此 NFC 芯片( RF430CL330H (ISO14443-B))的应用或电话类型。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当外部读取器检测到标签时、标签似乎正常。
    我认为由于天线的尺寸小、感应器的电量不足。

    您尝试过的应用程序正常、应该能够读取 ISO14443-B 标签。

    我目前没有这个标签可以用手机检查。
    是否可以使用另一部电话进行检查。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helfried;
    感谢您的重播、
    是的、我尝试了不同的新移动设备(OnePlus 6T)、但仍然无法检测!
    应用应该可以、但是移动设备中的嵌入式硬件 NFC 可能不支持 ISO14443-B 协议!
    在标签传感器第5.3节的文档中读取温度数据
    在第10页,它显示了一些带阅读的应用程序,您能告诉我们您使用的是什么移动电话以及应用程序是什么。

    请您提供任何建议或建议、
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我找到了一个也可与 RF430CL330H 搭配使用的 TIDA-0217、并通过我的手机进行了检查。
    它不同于 TIDA-0721、但尺寸也很小。 我必须从手机上取下保护盖才能读取标签。
    温度以 NDEF 消息的形式提供、我尝试了一些应用程序、所有这些应用程序都能够将此消息与温度一起显示。

    我使用的是 Galaxy S8、我最喜欢的应用是 Research Lab Hagenberg 提供的"NFC TagInfo"。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    我将尝试使用同一部或其他手机

    此致