This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:非自定义命令的格式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/800908/rf430frl152h-the-format-of-non-custom-commands

器件型号:RF430FRL152H

大家好,

作为本文件的新内容,我最近 在编程方面遇到了问题。尽管我阅读了您的所有说明, 我不知道答案是什么。

这是我的问题:

 非自定义命令的格式以及如何通过 trf7970aevm?发送这些命令

Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wallace、

    我无法理解您的问题。 "非自定义"命令意味着什么?
    您是在请求 ISO15693标准命令、还是指"自定义"命令?

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Helfried
    我认为这是 ISO15693标准命令。 是否可以自动分析命令(这意味着我可以使用命令设置虚拟寄存器),或者我应该编码?
    您的
    Wallace
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wallace、

    您可以将 TRF79xxAEVM 的 GUI 与 ISO15693"写入块"命令一起使用以设置虚拟寄存器。
    可在此处找到 GUI:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    如果您想从自己的软件向 TRF79xxAEVM 发送 ISO15693命令、您将在以下文档中找到协议定义:

    www.ti.com/.../sloa141.pdf

    此致、
    Helfried