This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430-TMPSNS-EVM:RF430-TMPSNS SPI 接口

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/799963/rf430-tmpsns-evm-rf430-tmpsns-spi-interface

器件型号:RF430-TMPSNS-EVM

我现在正在使用 RF430TMPSNS、我想通过具有 STM32的 SPI 读取他的温度数据、这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从未这样做过、但这应该起作用。 不太清楚应用是什么。
    SPI 接口的主要用途是将 RF430FRL152H 用作控制数字传感器的主器件。 在您的情况下、SPI 将是从器件。

    您必须编写自己的代码来控制 RF430FRL152H SPI 接口。
    对于 SPI 接口编程、本应用手册可能有所帮助:

    www.ti.com/.../slau424f.pdf

    固件下载可通过无线方式使用 RF430FRL152HEVM GUI 完成。 使用 JTAG 接口时、请记住使用电平转换器。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我必须纠正自己。 刚刚了解到、RF430FRL152H 的内置 ROM 固件支持外部 SPI/I2C 主器件。
    有关更多信息、请参阅固件用户指南的第5节:

    www.ti.com/.../slau603b.pdf

    很抱歉造成混淆。

    此致、
    Helfried