This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:RI-ACC-ADR2-10无法使用 GUI 运行充电命令

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: RI-STU-MRD2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/798253/tms37157-ri-acc-adr2-10-can-not-run-the-charge-command-with-the-gui

器件型号:TMS37157
主题中讨论的其他器件: RI-STU-MRD2

您好!

我计划使用 RI-ACC-ADR2-10为 TMS37157充电(为外部电池充电)、PC 软件为 PaLFI 演示 GUI、RX 显示如下屏幕截图所示、但引脚2未提供电压。 但是、"阅读页面"和"电池检查"可以正常工作。

请帮助我解决问题或告诉我串行通信中的正确充电命令。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    ADR2固件中似乎存在错误。 我将检查我是否可以找到解决方法、并在接下来的几天返回给您。
    您是否还提供 RI-STU-MRD2读取器?

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helfried、
    感谢您的回复、实际上我只能使用 RI-ACC-ADR2-10板。
    如果固件出现故障、为什么"没有电池的闪存 LED "正常工作? 您能告诉我"无电池闪存 LED"按钮的有效命令吗?

    谢谢
    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    您是对的、问题是 GUI、而不是固件。

    要发送电池充电命令、请使用以下命令:

    01078210190868000AE6

    无需电池即可刷写 LED 的完整序列示例如下:

    //阅读第3页
    TX:01060632080C000A3C
    RX:010B007EFF010E0000000C5A5685
    //电池充电
    TX:01078210190868000AE6
    --延迟
    // MSP 访问
    TX:010E0632487D04000000AF58050AF3
    RX:010B007E040000007D14B0A8
    //电池充电
    TX:01078210190868000AE6
    --延迟
    //阅读第3页
    TX:01060632080C000A3C
    RX:010B007EFF010E0000000C5A5685

    希望这会有所帮助。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helfried

    感谢您的回复。
    充电命令起作用。
    感谢您的帮助!

    此致!