This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:EVM 与 RF37S114兼容

Guru**** 2567575 points
Other Parts Discussed in Thread: RF37S114, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/798025/trf7970a-evm-compatibility-with-rf37s114

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:RF37S114

您好!

TRF7970A 的 EVM 卡无法识别 RF37S114组件、即使放置在尽可能靠近天线的位置也是如此。

它确实能够识别 RI-I11-114A-S1标签 、该标签也被定义为符合 ISO/IEC 15693标准。

我是否应该更改内部寄存器值以便它识别 RF37S114组件?

BR、

Yinon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yinon、

    您无需更改任何寄存器设置。 通常情况下、读取器天线的尺寸是问题所在。
    但我刚刚使用 TRF7970A EVM 以及 DLP TRF7970ABP 板进行了检查、能够近距离读取标签。

    有关 RF37S114标签读取距离的更多信息、请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../715687

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常感谢您的快速回复。

    即使   在很短的距离内、我们也未能使用 TRF7970A EVM 读取 RF37S114存储器。

    我的初始化软件可能是固有的。

    在哪里可以找到适用于 IAR 环境的此 EVM 板的原始软件?

    非常感谢、

    Yinon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yinon

    关于您对 TRF7970AEVM 源代码的请求、请参阅以下包含其链接的主题:

    e2e.ti.com/.../685926

    此代码并非特定于 IAR、而是针对 CCS、免费提供。

    如需更多有用信息和备选 TRF7970A 读取器硬件和软件、请参阅常见问题解答:

    www.ti.com/.../sloa246b.pdf

    此致、
    Helfried