This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:其他无线技术论坛

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/797953/rf430frl152h-other-wireless-technologies-forum

器件型号:RF430FRL152H

目前、我们正在为 RF430设计应用。 到目前为止、我们使用评估补丁进行了评估(我们无需更改原始固件代码)。 在我们的电路板设计的当前进行原理图输入。

 为了对 RF430进行编程、当安装在电路板上时、我们可以通过 RFID 无线方式进行编程吗? 或者是否需要 由编程器进行初始编程。 (因为矢量表可能会混乱、从而无法进行无线编程???)   

问题与 ca 1kpcs 的零系列有关。 项目每年将有10万个项目。 对于生产运行、我们可以购买预编程或编程服务吗?  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    RF430FRL152H 附带预编程矢量表、允许通过射频进行访问、因此可进行无线编程。
    (所有 ISO15693堆栈都是 ROM 代码。) 无需进行初始编程。

    关于您的生产编程问题、TI 不提供编程服务。

    此致、
    Helfried