请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 目前、我们正在为 RF430设计应用。 到目前为止、我们使用评估补丁进行了评估(我们无需更改原始固件代码)。 在我们的电路板设计的当前进行原理图输入。
为了对 RF430进行编程、当安装在电路板上时、我们可以通过 RFID 无线方式进行编程吗? 或者是否需要 由编程器进行初始编程。 (因为矢量表可能会混乱、从而无法进行无线编程???)
问题与 ca 1kpcs 的零系列有关。 项目每年将有10万个项目。 对于生产运行、我们可以购买预编程或编程服务吗?
。