This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:RFID 护照读取器/代码...

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/842937/trf7970a-rfid-passport-reader-code

器件型号:TRF7970A

我正在开始评估在数字护照读取器应用中使用 TRF7970A 的情况-这些护照是 ISO-14443、不是吗? 因此 TRF7970A 应该恰到好处...

是否有人可以指出任何示例代码或特别有用的入门文档、以促进我们的研究?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LouEEEE!

    我不熟悉数字护照、我们也不提供相关资料或支持、因为它们不属于 NFC 规范的一部分。 如果您使用 TRF7970A、则必须在没有任何 TI 支持的情况下处理完全实施。 如果这不可行、您可能需要考虑其他可提供支持的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    非常感谢,至少是因为这一答复。 令人失望,但毫不含糊……

    是的、其他材料在野外可用;我希望有一个全 TI 食品链的跳点。

    此致、Lou