This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:从 MSP430G2553移植到 MSP430F2370

Guru**** 2513525 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2370, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/842405/trf7970a-porting-from-msp430g2553-to-msp430f2370

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP430F2370

您好!

我有一个基于 MSP430F2370 和 TRF7970A 的定制板。 我将修改 www.ti.com/.../sloc297 代码、该代码用于 MSP430G2553 、以便与 MSP430F2370配合使用

想知道我在移植代码时是否需要特别注意任何事项?  

此致、

Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhudhan、您好!

    我不知道有什么特别之处。

    两者具有相同的时钟系统和 SPI 模块。 由于缺少 PxSEL2、端口寄存器略有不同。

    但我认为移植代码应该不是大问题。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    在我的设计中、我将 TRF7970A 的 SYS_CLK 连接到了 MSP430F2370的 XIN。 当前代码使用 DCO 设置为8MHz、对于我的设计、我认为一旦 TRF 使能引脚变为高电平、我就必须重新初始化时钟设置。 我不熟悉 MSP、不确定如何操作、请在这方面帮助我。 我还应该对 VLO 相关代码进行任何更改吗?

    此致、

    Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhudhan、您好!

    为什么要使用 SYS_CLK 作为处理器时钟、有特殊原因吗?

    对于此代码示例、没有必要这样做、也没有好处。

    BES 此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    这没有特殊原因、我们遵循了一个参考设计、在该设计中、我们正在进行类似的设计。 如果我忽略该问题并使用使用 DCO 的相同代码,是否存在任何问题? 使用外部时钟有什么好处?  

    此致、

    Madhudhan