This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGC:根据 SCBA031应用报告可实现的范围

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/840638/trpgr30atgc-achievable-range-following-scba031-application-report

器件型号:TRPGR30ATGC

您好!

我们将应用从 FDXB 切换到 HDX、以获得更好的读取范围。

我们计划使用 TRPGR30ATGC 12mm 玻璃标签、并且我们将根据 TI 的 SCBA031应用报告设计一个电路板、以便最大限度地增加射频场。

这样做、我们可以在天线前方获得的最大实际距离是多少、标签正确对齐? 此应用的最佳读取器天线尺寸是多少?

第二个问题:TI 或其业务合作伙伴是否销售 带注射器的标签以进行动物注射?

提前感谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    对于此设置、我没有任何读取范围值。 我已使用同样为 5V 电源的天线使用全桥驱动器的设置检查了范围。 连接的天线的直径为8cm、借助该设置、我可以实现12cm 的读取范围。 使用更大的天线和更高的驱动器电压时、应该可以实现远超过20cm 的范围。

    我知道 TRPGR30ATGC 12mm 应答器的读取范围是通过我们的高功率读取器和50cm 范围的栅极天线看到的。

    最后、天线的最大尺寸取决于 您的应用。

    关于动物注射标签的可用性、TI 不销售 带注射器的标签、但据我所知 、俄勒冈州 RFID 和 Biomark 公司正以 这种形式销售我们的12mm HDX 应答器。

    此致、

    Helfried   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

    我正在与 Victor 一起进行同一个项目。

    非常感谢您的回答。

    我们缺少了另一条信息:对于我们应该针对天线设计的目标 Q、是否有任何建议?   

    或者、如果我们从不同的角度来看问题、在设计天线辐射电路时、我们应该尝试最大程度地提高哪些参数:

    *峰峰值电压?

    * Q 因子?

    我们对天线施加的峰值电压是否有任何限制(我们通常达到400Vpp 以上的值和几安培的线圈电流、但我在 SCBA031中发现的所有应用几乎没有提到高于80Vpp 的任何值和几百毫安的线圈电流)。

    感谢您的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim、

    关于您的请求、我只能向您介绍 TI 不再销售但可能包含有用信息的两个与我们的高功率读取器相关的文档。

    S2000阅读器参考指南:

    e2e.ti.com/.../RI_2D00_RFM_2D00_007BrefGuide.pdf 

    和 S2000 LF 天线设计指南:

    e2e.ti.com/.../2577.3107.7723.11_2D00_06_2D00_21_2D00_068_5F00_LF-Antenna-Design.pdf

    希望这些文档能为您的设计提供一些帮助。

    此致、

    Helfried