This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 802.15.4g -调制套件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, Z-STACK, SIMPLELINK-CC32XX-SDK, CC3235S, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/839105/802-15-4g---modulations-kit

主题中讨论的其他器件:CC1310Z-STACKSIMPLELINK-CC32XX-SDKCC3235SSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

你(们)好。

我正在寻找 具有802.15.4g 调制的开发套件、例如 FSK、O-QPSK 和 OFDM。 CC1310只有 FSK。 遗憾的是、我需要 O-QPSK 和 OFDM。

我找不到。 因为、这是我需要帮助的地方。

非常感谢您的任何帮助。

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    FSK:EasyLink (专有射频)和 TI 15.4-Stack 低于1GHz
    O-QPSK:TI 15.4-Stack 2.4GHz、Z-Stack 和 Thread
    OFDM:Wi-Fi 2.4/5GHz

    TI 目前未为所有三种调制提供单芯片解决方案、因此您需要将具有 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 软件的 CC1352与 CC3235S 器件和 SIMPLELINK-CC32XX-SDK 结合使用。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...谢谢

    弗雷德