This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2550 + CC2500、数据速率为500K、采用2-FSK 设置

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/836184/cc2500-cc2550-cc2500-with-500k-of-data-rate-2-fsk-settings

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: CC2550

您好!

我尝试将 CC2550与 CC2500连接、我的理想设置将是:数据速率500k 和2-FSK 调制。 我尝试通过使用 SMART Studio 默认设置来实现这一点、但我没有达到目标。 我使用2-FSK 以250k 的数据速率实现良好的通信、偏差为2550的101.5625、偏差为250k 的数据速率、偏差相同的2-FSK 和偏差为2500的 BW 滤波器为325。 问题是、当我从250k 更远时、我无法进行良好的通信、我不能也不能成为射频领域的专家。 我想问、有人是否有参数可以通过2-FSK 实现500K 数据速率的良好通信。

谢谢你。 但愿你能帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试根据本主题中的指南调整射频参数: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/579504?CC1120-Carlson-s-Rule-s-

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。 我遵循了您的链接、我认为您建议我更改 RX BW 滤波器。 我进行数学运算、但仍然没有收到任何内容。

    我希望您能向我推荐其他要改变的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一段时间没有在这个主题上看到任何活动、因此我将继续并关闭它。 如果您仍遇到问题、请随时重新打开主题帖或创建引用此主题的新主题帖(如果已锁定)。

    谢谢、

    Riz