This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:CC2652RB 能否支持2360~2440MHz 的频率?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/840725/cc2652rb-can-cc2652rb-support-the-frequency-is-2360-2440mhz

器件型号:CC2652RB

降级:

CC2652RB 能否支持 2360~2440MHz 的频率?

请 提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    CC2652RB 不支持低于2400MHz 的频率。  

    此致、
    Fredrik