This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:CC8531通信范围和射频干扰问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/839978/cc8531-cc8531-communication-range-and-rf-interference-issues

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: CC2590

尊敬的 TI 团队:

我们正在分别使用 CC8531+CC2590设计无线麦克风产品。 我们的解决 方案(以自主模式运行)可在开放区域实现超过250m 的通信距离。 在办公区域、范围开始显著下降到大约70M。 但是、我们注意到、当解决方案启用双向语音通信时、通信范围进一步降至约15M。 我们想知道、我们是否可以在无线 PurePath 配置器上进一步优化任何参数、以提高距离性能。 我们期望双向语音配置的通信范围不低于30M。

除了距离问题之外、我们还意识到 CC8531在抗干扰方面性能较差、因为其在嘈杂环境下的距离性能显著下降。 我们是否可以对 PurePath CONFIGARATOR 进行任何调优以优化内置跳频方案、从而使系统更加稳健并对嘈杂环境不太敏感? 非常感谢。

 

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    听起来您能够开发出具有出色射频性能的硬件。 室内70米令人印象深刻!

    为了实现双向通信的最佳性能、我建议尝试:

    • 使用具有麦克风输入的单声道耳机(1/1)、以减少音频通道的数量
    • 使用 SLAC
    • 选择最低采样率和最高延迟。
    • 5Mbps 数据速率-如果丢包、允许重试次数更多。

    遗憾的是、对于干扰、您在配置方面没有太多可做的事情。

    此致、
    Fredrik