This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:CC8531问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/839531/cc8531-question-on-cc8531

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: CC2590

尊敬的 TI 团队:

我们一直在使用 CC8531+CC2590设计无线扬声器产品。 请就以下有关 CC8531的问题向我们提供反馈意见吗?

1、如何测量 CC8531+CC2590的接收器敏感?  测量接收器灵敏度时、我们需要哪种设置和工具?

2.是否有任何方法可以通过主机控制模式来修改 CC8531 TX 功率? 我们希望根据特定射频条件更改器件发送器功率。

此致、

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们将深入研究这一点、并在本周结束前再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1.您可以使用 PurePath 无线命令器中包含的 PER 测试。 您必须使用同轴电缆和(可变)衰减器连接两个测试板。 您还必须将接收器板放置在屏蔽室中、以避免在具有高衰减时射频功率辐射通过电缆。

    2. CC85xx´s 指南中所述内容之外、没有可用的 EHIF 命令。

    此致、
    Fredrik