This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 Q100或非 CC2640R2F-Q1专有模式使用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F-Q1, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/838871/cc2650-cc2650-q100-or-not-cc2640r2f-q1-proprietary-mode-using

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F-Q1CC2640R2F

您好!

现在通过专有模式使用 cc2650、可以使用汽车应用。

那么、CC2650是否有符合 AEC-Q100标准的路线图或计划?

如果不是、是否可以使用 CC2640R2F-Q1的专有模式?

此帖子是指 CC2640R2F-Q1的专有模式。

■CC2650:符合 AEC-Q100标准的2.4GHz 专有无线电

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/591721?CC2650-AEC-Q100-qualified-2-4-GHz-proprietary-radio

*CC2640R2F-Q1硬件也可用于2.4GHz 专有操作。 不过、目前没有适用于此器件的射频驱动器示例、因此您需要参阅《技术参考手册》进行实施。

 

此外、如果在专有模式下使用它有任何限制、请告诉我。

此致、

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KYT、

    没有计划通过汽车认证 CC2650。  

    您所指的线程非常旧、CC2640R2F SDK 现在包含专有操作示例。 SmartRF Studio 还包括用于2种不同数据速率的射频设置。  

    不过、我们实际上从未支持 CC2650上的专有操作、因此我对您当前使用的软件和射频设置有点好奇。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢你的答复。

    我明白你的说法。

    我们将检查 R2F SDK。

    此外、我会输入专有的使用来发送私人消息。


    感谢您的参考。

    此致、

    KYT