请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: CC2640R2F-Q1、 CC2640R2F
您好!
现在通过专有模式使用 cc2650、可以使用汽车应用。
那么、CC2650是否有符合 AEC-Q100标准的路线图或计划?
如果不是、是否可以使用 CC2640R2F-Q1的专有模式?
此帖子是指 CC2640R2F-Q1的专有模式。
■CC2650:符合 AEC-Q100标准的2.4GHz 专有无线电
*CC2640R2F-Q1硬件也可用于2.4GHz 专有操作。 不过、目前没有适用于此器件的射频驱动器示例、因此您需要参阅《技术参考手册》进行实施。
此外、如果在专有模式下使用它有任何限制、请告诉我。
此致、
KYT