This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:是否有默认修整值?

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/838449/tms37157-is-there-a-default-trimming-value

器件型号:TMS37157

你(们)好!

我正在尝试弄清楚 EEPROM 编程、我有几个问题:

修整值0是否默认在修整 EEPROM 中编程?

2.是否可以通过 SPI 对修整值进行编程?

3.转发器是否在不对谐振频率和修整 EEPROM 进行编程的情况下工作?

谢谢你。

此致、

Levi Banuta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Levi 您好!

     实施谐振 频率修整 功能是为了支持一种轻松的方法 来调整谐振频率、而无需外部组件。 实现了一个电容器阵列、其中每个电容器都可以通过设置修整值进行单独切换。 有两种方法可以打开电容、无需对 EEPROM (易失性)进行编程或对 EEPROM 单元(非易失性)进行编程。 如果不进行编程、则会更快、并用于在对 EEPROM 进行编程之前确定正确的修整值。

    如果未修整的谐振频率正常、即使不对修整 EEPROM 进行编程、应答器也能正常工作、可以使用外部电容器进行修整。

    修整可通过 SPI 完成。 更多信息、请参阅数据表第5页和第32页。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms37157.pdf

    未指定修整值的默认值。

    此致

    Helfried

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Levi、

    现在全部清除。

    此致、

    Levi Banuta