This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:多个 iso14443a 标签检测

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430F2370, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/837573/trf7970a-multiple-iso14443a-tags-detection

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: MSP430F2370MSP430G2553

您好!

我有一个基于 MSP430F2370和 TRF7970A 的定制板。 想知道是否有任何示例可检测多 个 iso14443a 标签。

此致、

Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个基于 已停产的 MSP430F2370的 EVM。

    有关更多信息、请参阅此主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/685926

    另请参阅本文档:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa157/sloa157.pdf 

    但是、正如在胎面中所写的那样、它不是一个无故障的稳定版本、但可能会为您提供一个起点。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    目前、我修改 了用于 MSP430G2553的 www.ti.com/.../sloc297代码、以便与 MSP430F2370配合使用、并且运行正常。 现在、我想知道如何使用此代码读取多个 ISO14443a 标签。

    此致、

    Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhudhan、您好!  

    该代码库已经实现了防碰撞的基础。 您需要创建一个应用程序、该应用程序使用这些函数来迭代多个标签。 这是特定于应用的要求、因此我们不提供示例、您必须自行开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您提供相关信息。  

    此致、

    Madhudhan