This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7970A:发送时 TRF7970A IRQ

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/837627/ccs-trf7970a-trf7970a-irq-on-transmitting

器件型号:TRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。  

我在项目中使用 TRF7970A。 我在使用示波器的情况下发现 TX 路径上的 TX 信号、我认为没有问题。 但 TRF IRQ 引脚不会处于高电平、从不。

问题是什么? 我 İ 遇到这个问题、因为 T Ü V 以前使用过 TRF7970A、从未遇到过这样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、您好!

    在发射阶段的末尾、应该一直有一个 IRQ。 此 IRQ 不能被禁用、所以在任何情况下、如果您观察到正确的 TX 信号、它都应该发生。 请检查 IRQ 线路是否正常、并且没有其它信号驱动此线路(即 MCU 正确配置为输入)。 如果这是单个故障、则可能是 IRQ 引脚的缺陷。

    此致、

    Helfried