This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:MSP432P401R Launchpad 修订版2.1兼容性

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-NFC-RW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/836720/dlp-7970abp-msp432p401r-launchpad-rev-2-1-compatibility

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:TIDM-NFC-RW

大家好、我正在尝试让示例 TIDM-NFC-RW 在电路板上工作。 代码编译正常、它与 TI NFC 工具通信(我获得固件版本)、但它似乎无法读取标签。 我注意到,在手册中,它仍在使用黑色预发行板,我是否需要对红色板进行更改?

BoosterPack 可以与我在这里拥有的430F5529LP Launchpad 配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiago、

    我有一个版本2.1的 EXP-MSP432P401R、我可以加载代码并读取其中的标签、而不会出现任何问题。

    该手册使用了黑色预发布板、但没有任何影响软件的硬件更改。

    您是否尝试对电路板进行电源循环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试对电路板进行电源循环、但最初没有解决问题、但我对连接器有点担心、然后似乎解决了问题。 一定是某个地方的坏接触。