This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:器件上的器件标识-特别是日期代码解释

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/794256/rf430f5978-part-marking-on-device---specifically-date-code-interpretation

器件型号:RF430F5978

我们正在跟踪一个潜在缺陷、它似乎跟随标记为"83"1A"的器件

有人能为我们解释这些标记吗?   我搜索了有关该 PVQFN-N64封装的封装标记的任何线索、但未找到任何线索。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerry、

    器件上的符号应该有2行。 第一行以"TI"开头、后跟一组3个字符。
    第二行应首先包含一组4个字符、后跟"G4"。

    在3个字符组中、日期被编码。
    4字符组是批次代码。 我假设您提供的数据("83"1A")代表4个字符组。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 是的、这开始有所帮助。 让我们重点介绍生产日期代码。  您如何解读它?

    例如83K、53K、1AK 和4CK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerry、

    第一个位置显示年份、第二个位置显示生产此特定器件的月份。 在您的案例中:

    • 83 = 2018年3月
    • 53 = 2015年3月
    • 1A = 2011年10月
    • 4C = 2014年12月

    此致

    Christian