主题中讨论的其他器件:Energia
大家好、
我对这个开发板以及读取器都很陌生。 我下载了 P401R_TRF7970A_All_NFC_Modes 软件包、并且想要修改程序、以便在无源模式、读/写器中打印和/或保存 RSSI 外部值。 (处理 CSS)。
因此、我的目的是获得 RSSI 外部值、以便进行一些测量并跟踪与标签与读取器距离相关的信号电平。 我不需要建立任何协议、只需检测是否有任何标签响应读取器发出的磁场以及检测到的 RSSI 值是多少。 然后、打印或保存该值以进行分析。
我了解了该软件包的工作原理、并查看了 sloa227b.pdf 指南。 尽管如此、我无法提取该值、我无法确定在何处捕获该值。 在 NFC 工具 GUI.exe 中、有一个实时跟踪 RSSI 外部值的字段、因此我假设该值正在通过 USB 读取、捕获并发送到 GUI 程序。
此外、用于写入和读取的"简单示例"适用于 MSP430板、它与 MSP432P401R 完全不同、我无法将该程序移植到实际电路板。 我尝试简化 aproach 并安装 了 Energia 、其中包含所有需要的初始化、但我看到代码后面有很多从头开始的内容。
如果我能在这方面提供一些帮助,我将不胜感激。
谢谢你。