请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 您好!
我使用 TRF7970A 来写入/读取5类 Slix2 ( NXP)芯片。
我遇到了 TRF7970会导致 MCU 在标签处于 TRF 无法读取标签内容的位置时锁定的问题。 TRF 只响应垃圾数据。
我不知道 TRF 如何扰乱 MCU,但我可以通过将标签放置在天线的读取/写入范围的远端来持续重现问题。
对此有什么想法吗?
谢谢、Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.