请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL18XX-BT-SP 主题中讨论的其他器件:AM5708
工具/软件:Linux
您好!
我在基于 AM5708的电路板上安装了 Wl18xx WiFi-Bluetooh 模块。
我尝试在 BLE 模式下从多个器件广播信标数据、并尝试通过检查从器件传输的信标强度来跟踪器件。
在接收器端、我使用的是移动设备的 BLE 扫描仪。
我将"LE 设置广播数据"命令与 hcitool 一起用于广播信标、
hool citcmd 0x08 0x0008 $BEACONPREFIX $UUID $MAJOR $MINOR $POWER
根据核心规范文档、"设置广播数据"命令的最后一个字节用于 Tx 功率。
但是、当我从该命令更新功率值(-128 (0x80)到127 (0x7f))时、我没有发现信标信号强度有任何变化。
我希望在广播数据时控制 Tx 功率、以便正确跟踪我在 LE 广播模式下设置的所有器件。
我该怎么做?
此致、
Gunjal