This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-EXP430FR4133, TIDA-00721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/790454/rf430frl152h-rf430frl152h

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR4133TIDA-00721

您好!

我正在使用 RF430FRL152H 芯片。 我在 TI 的一些示例设计中看到 、例如无电池 NFC/RFID 温度传感贴片、 需要其他 TI 电路板(MSP-EXP430FR4133、DLP‑7970ABP)。 但是、如果我想使用支持 NFC 的智能手机从 基于 RF430FRL152H 的传感器标签读取数据、TI 是否支持任何示例代码来针对 此应用对 RF430FRL152H 芯片进行编程? 谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Binh、

    取决于您想要对 RF430FRL152H 执行的操作。 查看此 E2E 帖子是否有助于 :e2e.ti.com/.../602633

    如果您想获得更多想法、我们需要了解更多您想要做的事情。 NDEF、使用 ROM 传感器堆栈等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我想使用支持 NFC 的智能手机通过 NDEF 从标签获取数据、如 TIDA-00721中所示。 这就是为什么我要查找用于对 RF430FRL152H 进行编程的示例代码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Binh、

    请参阅器件常见问题解答 的第1.5节:www.ti.com/.../sloa247
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    我正在寻找 TI 提供的固件、因为我不太适合使用 MCU。 我在 slac691f 中看到了用于 RF430FRL152H 的 NFC 项目、它是为我提到的应用开发的吗? 如果我将该代码加载到 RF430FRL152H、它是否会向智能手机发送任何数据? 如果没有、您能否建议我应该如何通过 NDEF 向智能手机发送一些简单的数据(文本)。 谢谢!

    此致、

    Binh Nguyen Thanh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Binh、

    是的、该示例适用于支持从5类标签读取 NDEF 消息的智能手机。