This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:我们可以将 CC8520用于2.4G 游戏耳机产品吗?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/793694/cc8520-can-we-use-cc8520-for-2-4g-gaming-headset-products

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件: CC8530

你好

我们可以将 CC8520用于2.4G 游戏耳机产品吗?  

游戏耳机将与 PS3/PS4/PC 连接。

我们应该选择哪个型号、CC8520或 CC8530?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据数据表、这两种方法都可以在耳机中使用。
    CC852x 支持多达2个通道、CC853x 支持多达4个通道。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以下载 CC85xx 麦克风 PCB 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接提供了所有参考设计。 您可以下载它们。

    谢谢、

    PM