This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:DLP-7970ABP

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/793808/dlp-7970abp-dlp-7970abp

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

DLP-7970ABP 的输出功率是多少?

重新分级

Lothar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lothar、

    TRF7970A 的发送器具有可选的输出功率水平、在50 Ω 负载条件下具有100mW (+20dBm)或200mW (+23dBm)等效值
    使用5V 电源时的效率。

    如需更多信息、请参阅 TRF7970A 的数据表:

    www.ti.com/.../trf7970a.pdf

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它称为收发器 Booster Pack,因此我认为该模型可以像 TFR7970那样提供更大的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lothar、

    在本例中、我认为 BoosterPack 一词具有误导性。
    TI 将所有类型的模块称为"BoosterPack"、它们可以插入到 Launchpad 的顶部。

    TRF7970ABP 不包含超过 TRF7970A 器件以及周围所需的所有无源组件。

    此致、
    Helfried