This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2544:为什么同信道抑制需要-67dBm 的信号?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/793379/cc2544-why-the-co-channel-rejection-wanted-signal-at--67dbm

器件型号:CC2544

您好!

在数据表 CC2544用于2.4GHz USB 应用的片上系统数据表(修订版 D) 第4页的射频接收部分。

共通道回路  所需信号强度-67dBm

认证是否指定了-67dBm 值?

我可以将-67dBm 更改为任何值(-47dBm 或-2dBm 或-70dBm)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Panchen、

    您不能更改该值、它是测试条件、不是设置。 您能否详细说明一下在本例中您到底关注什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、M-W、

    终端客户报告说、我们的产品(键盘/鼠标 USB 2.4G 软件狗)有时无法正确连接。
    它们需要产品射频测试数据。
    我是否需要使用-67dm 条件来测试我的产品射频同通道参考?
    终端客户会问我为什么使用-67dm 作为测试条件。
    我很好奇、为什么 TI 的测试条件是-67dm?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Panchen、

    我想-67dBm 条件是由 BLE 要求引起的、即使相关器件不是 BLE 器件、PHY 也非常相似。 在 BLE 中、对灵敏度的要求为-70dBm、在该级别+ 3dB (这意味着-67dBm)下进行共通道抑制等测试。

    现在、这不会限制您在需要时测试其他级别。