主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H、 PCA9306
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我是 CCS 初学者。 我目前使用的是 RF430FRL152HEVM、而我使用的是 MSP-EXPG2ET 和 TRF7970 BoosterPack 作为开发套件。 我想实现 NFC 以12Hz 的间隔闪烁两个 LED。 我不知道具体情况、但我认为我需要使用"中断"。 代码创建如下:我尝试将其放入示例代码中。 如何使其作为"中断"工作? 除了"中断"之外、还有其他方法吗?
P1DIR|=BIT0;//设置 p1.0输出
P1OUT&=~BIT0;//清除 p1.0
P1DIR|=BIT1;//设置 p1.1输出
P1OUT&=~BIT1;//清除 p1.1
while (1)
{
P1OUTL.|=BIT0&(~BIT1);//清除 p1.1,设置 p1.0
_DELAY_CYCLES (83);//频率设置为12Hz 占空比50:50
P1OUT|=BIT1 &(~BIT0);//清除 p1.0,设置 p1.1
_DELAY_CYCLES (83);
}