请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152HEVM 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我是 Lee、韩国光州科学技术学院的 Joong hoon。
我目前正在尝试使用 MSP-exp430g2et 作为主器件、使用 RF430FRL152HEVM 作为从器件、通过 NFC 通信交叉驱动两个 LED。
我在 CCS 中打开了端口并使用计时器进行调试、以进行中断编码。
调试成功、但出现问题。
当 USB 直接连接到 RF430FRL152HEVM 时、两个 LED 工作正常、但在使用 NFC 通信时、LED 未亮起。
我检查了步越功能、发现在 NFC 通信期间、我没有继续使用我编码的中断计时器。
如果有任何解决方案、或者有一个通过 NFC 通信穿过 LED 的示例、请告诉我。 Tks
此致-