This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:UID 不匹配

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/790060/trf7963a-uid-mismatch

器件型号:TRF7963A

你(们)好

我们的客户使用 TRF7963A、标签为 NTAG213、符合 ISO14443A 标准

在运行过程中、我们的客户遇到 UID 不匹配的情况。
NTAG213有7字节 UID、例如、04 0C AC 12 ED 4C 81。

我描述了 UID 不匹配的示例。

UID:04 0C AC 12 ED 4C 81
读取 UID:88 04 0C 12 FF FF FF FF FF

读取 UID 中的值"88"种子具有意义、因为
它是 CT(级联标签),在 NTAG213数据表中定义。
关于"FF FF"和"AC"消失的问题,我不知道。

问题。
1。
当 TRF7963A 读取标签时、是否正常操作将 CT 包含在 UID 中?

2.
防冲突过程是否会影响读取标签?
在客户系统中、应读取单个标签。 所以我们不需要抗反冲突。

请向我们提供您的反馈意见吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、na na78、

    即使没有防冲突、ISO14443A 也不会在一个事务中发送整个 UID、除非它是一个4字节 UID。 对于大于4字节的任何内容、您需要发送多个命令以获取 UID。 这就是 ISO14443A 的工作方式。

    由于标签是一个7字节 UID 标签、它将始终发送"88"以请求级联2选择命令来接收其余的 UID。

    处理此问题的整个过程在我们 的 SLOA297 示例代码中的 iso14443A_selectTag API 下完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我将要求再次检查样本。

    贝斯特雷加兹