This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:CC8531

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/789352/cc8531-cc8531

器件型号:CC8531

大家好、

我使用的是 CC8531耳机 DK、我想使用其 EHIF 命令通过 SPI 控制另一个 CC8531的输入引脚。  

我阅读了系列用户指南、并弄清楚我可以使用 IOTST_INPUT 命令使一个 CC8531在所选引脚上返回逻辑值。

但没有示例、如果我只想使用芯片而不是开发套件、我不知道如何使用 SPI (EHIF)命令。

请有人给我一个示例或示例文件、以便我查找。

此致、

达姆拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damla:

    我们不会分享 PurePath 无线配置器中提供的任何示例。 《CC85xx´s 指南》中的文档也应回答您的问题。

    此致、
    Fredrik