This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:计算 PM2模式下的睡眠时间

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/788774/cc2510-calculate-sleep-time-in-pm2-mode

器件型号:CC2510

您好!

我使用 CC2510每10秒广播一次传感器信息 我集成了 MEMS 传感器。 我将其用作中断来检测10秒的时间范围内的移动 所有这些器件均由电池供电。

广播后、我将启用 PM2模式10秒 如果发生移动、让我们假设 t sec 后、会触发中断并使移动标志= 1。 我希望芯片回到 PM2的时间(10-t)秒

如何测量时间 t?

即在 PM2模式下芯片处于睡眠状态的时间? 我可以使用 WORTIME0和 WORTIME1寄存器吗?

请告诉我

金努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Venu:

    是的、您可以使用 WORTIME0和 WORTIME1寄存器获取当前 t
    您可能还应该(取决于处理移动中断所需的时间)复位计时器并使用(10-t)更新 EVENT0寄存器。

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 R.M.

    它发挥了作用。

    能够获取时序

    金努
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Veny:

    很好!

    此致、
    R.M.