This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430frl152h 补丁读取器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/812102/rf430frl152h-rf430frl152h-patch-reader

器件型号:RF430FRL152H

我没有 TI 提供的用于读取传感器贴片的硬件。 相反、我希望使用13.56MHz RFID 读取器读取数据。 它可以读取 Mifare Classic 和 MIFARE 超轻型标签(uid 为4字节(Mifare Classic)或7字节(Mifare Ultralight))。 我可以将此阅读器与 Arduino 一起使用来读取数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Panchami,

    Mifare 产品与 ISO 标准 ISO14443A 兼容。 您需要的是一个能够处理 ISO15693标准的读取器。

    如果您的读取器不支持 ISO15693标准、它不能与 RF430FRL152H 一起使用。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以读取其他 MIFARE 标签。 因此、我认为这意味着它是兼容的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 Adafruit 读取器读取 RF430rfl152h EVM、该读取器正在检测其他 MIFARE 标签。 它未在无源模式下检测到 EVM。  

    您能不能建议它为什么不检测 EVM 的任何可能原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Panchami,

    我看到该主题被标记为已解决、但您仍有一个未决问题。

    您是否让 EVM 同时工作?

    如果是这种情况、我将关闭该线程。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 EVM 可以正常工作、但仅适用于具有 NFC 的 Android 手机的 TI 演示应用。 Adafruit Reader 不支持 ISO 15693标准、因此无法使用它读取 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Panchami,

    感谢您的更新。

    此致、

    Helfried