This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:0

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/815700/wl1837modcom8i-0

器件型号:WL1837MODCOM8I

您好!

1) 1)我需要 信息 来填写 WL1837MODG1MOC 测试的申请表。

2)在5250Mhz 至5350Mhz 和5470MHz 至5725MHz 范围内运行时、最大平均 E.I.R.P

3) 3) TPC 特性

4) RF O/P 功率 和占空比

5) 5) LBE 设备是否作为监督设备和/或受监督设备运行

6) 6) LBE 设备是否作为发起设备和/或响应设备运行

7) 7) LBE 设备实施的所有优先级

8) 8)设备的理论最大无线电性能

9) 9) 2.4GHz 和5GHz 的最低、中、最高频率范围是多少

10) 10) 它们是否具有 多种自适应模式?

11) 11)设备是否 也可以在非自适应模式下运行?