This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2544:C2544/CC2640通过专有射频进行通信

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/810830/cc2544-c2544-cc2640-communicate-via-proprietary-rf

器件型号:CC2544
主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!  

我的客户有以下两个问题、请帮助提供意见:

1.我的客户有 CC2544和 CC2640。 一个编程为 Tx、另一个编程为 AD Rx。

   Rx 从 Tx 收到数据包后需要等待多长时间发送 ACK?

2.我的客户计划更改信道 以避免信号干扰。

  从我获得数据开始,我应该等待多长时间才能更改信道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    专有模式下的 Tx-Rx 周转时间约为250us。  

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、  

    关于"我从获得数据后应该等待多长时间才能更改信道?"的问题,  

    我的客户是否还可以参考" 专有模式下的 Tx-Rx 周转时间:大约250us "来构建自己 的通道更改机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的

    此致、
    Fredrik