This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLP-7970ABP:MSP432P401R + DLP7970ABP、需要为 BoosterPack 提供5V 电源以扩展读取范围。 如何实现?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/813957/ccs-dlp-7970abp-msp432p401r-dlp7970abp-need-to-power-the-boosterpack-with-5v-to-extend-read-range-how

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RTRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想为具有 MSP432P401R 的 DLP7970ABP 提供5V 电源、以便获得的 RSSI 值具有更大的动态范围。

我已经启用了 TRF7970A 设置内的字节:5V_susply = true。 我使用内置 USB 通过 UART 获取电源以及 TX/Rx 命令。 我想保持这种联系。

我的问题是:如何将 BoosterPack 接线至5V、因为5V 引脚为空、不与接头的任何引脚映射? 有什么帮助?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您必须弯曲 LaunchPad 上的3.3V 输入线、使其不会进入 BoosterPack 接头、然后将5V 的导线路由到 BoosterPack 引脚。 不幸的是、这是唯一的方法。

    LaunchPad 引脚较为耐用、但它们并不总是能很好地弯曲到这么远的位置、因此您需要做好准备、更改可能最终会对 LaunchPad 造成永久更改。

    这就是它在另一个 LaunchPad 上的情况(我们不得不接入该 LaunchPad 上的 USB 电源、因为它没有5V 引脚):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    好的、导线焊接到 DLP 的引脚1、但另一端。。。 例如、是否直接焊接到智能手机的电源? 还是必须焊接到 MSP432中的5V 引脚? 我想还必须焊接接地端?

    谢谢你。  

    PD:我有 MSP432P401R 版本2.1和 DLP7970ABP v4.5  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    该导线被焊接到该板上的5V 电源上。 对于该特定的 LaunchPad、它没有可用于 BoosterPack 的5V 引脚。 借助 MSP432 LaunchPad、您只需将电压焊接到电路板上可用的5V 引脚即可。

    无需接地、该连接在 BoosterPack 接头的另一侧完成。